SANS FIL
Radio logicielle
Les technologies de communication radio sont très répandues dans de nombreux domaines comme le commerce, la défense et la météorologie. Les systèmes de communication radio traditionnels sont réalisés à partir de matériel spécialement conçu pour des applications bien précises exigeant des fréquences, des bandes passantes, des modes de modulation et des protocoles de codage distincts. Toutefois, l'évolution constante des technologies de communication révèle les points faibles des méthodes basées sur le matériel, en matière de coût, de cycle de production et de compatibilité. Pour éviter ces inconvénients, un nouveau concept de radio logicielle a vu le jour.
Grâce à la technologie SDR, il est possible de rendre compatible une plate-forme matérielle non spécialisée avec différents systèmes de communication sans fil, simplement en mettant à jour les configurations logicielles. Les systèmes radio sont ainsi plus souples et acceptent plus facilement les mises à niveau et l'ajout de nouvelles fonctions.
Les systèmes SDR peuvent se baser sur l'échantillonnage RF ou IF. Dans le premier cas, les signaux RF sont directement convertis en signaux numériques, ce qui permet de réduire au minimum les circuits analogiques. Cette méthode présente toutefois l'inconvénient d'être très difficile à mettre en œuvre, car l'échantillonnage RF exige des convertisseurs A/N et des DSP extrêmement rapides. La seconde méthode d'échantillonnage est la plus populaire à l'heure actuelle. Elle consiste à convertir le signal RF en signal IF qui sera ensuite échantillonné pour la conversion en signal numérique. Cette méthode n'offre pas la même souplesse que la précédente, mais elle est beaucoup moins exigeante sur les performances des appareils et son implémentation est donc nettement plus simple.
Sur le plan matériel, un système SDR se compose d'une antenne, d'un frontal RF, de CAN, de CNA et d'un DSP. Pour couvrir une bande de fréquences plus large, il est possible de recourir à une antenne large bande ou à plusieurs antennes. Le frontal RF effectue plusieurs tâches, notamment le filtrage, la conversion ascendante et descendante, l'amplification de puissance et l'amplification faible bruit. Le CAN se charge de la conversion analogique-numérique dans la chaîne de réception du système, alors que le CNA est responsable de la conversion numérique-analogique dans la chaîne d'émission. Le CAN et le CNA doivent présenter une bande passante et une vitesse de fonctionnement suffisantes pour gérer la fréquence d'échantillonnage de Nyquist. Pour alléger la charge de travail du DSP, il est possible de faire appel à un convertisseur abaisseur numérique (DDC) pour convertir la sortie du CAN en bande de base afin de réduire la vitesse de transfert des données. Un convertisseur numérique DUC peut remplir la même fonction dans la chaîne d'émission. Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est également possible d'utiliser un FPGA à la place du DDC et du DUC. Le DSP est responsable du traitement du signal bande de base, notamment modulation/démodulation, élimination des interférences et FEC (Forward Error Correction).
De plus, les systèmes de communication modernes utilisent généralement une modulation à enveloppe non constante, ce qui exige souvent la présence d'amplificateurs de puissance dans les zones linéaires et entraîne une baisse de l'efficacité. L'utilisation des amplificateurs dans les zones non linéaires pourrait améliorer l'efficacité, mais il faudrait ajouter une puce dédiée ou un FPGA avant l'amplificateur de puissance pour appliquer la réduction de facteur de crête (CFR) et la pré-distorsion numérique (DPD) aux signaux.
Pointez la souris sur les blocs du schéma pour afficher les produits recommandés pour cette solution :
Assure la conversion ascendante et descendante du signal pour réduire la vitesse de transfert des données au niveau du DSP
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Traitement
des signaux de la bande de base
Cliquez ici pour afficher la liste
complète de codes commande
Amplification des signaux entrants/sortants
conditionnés pour la conversion ou la transmission
Broadcom
Analog Devices
Analog Devices
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Utilisé avant l'amplificateur de puissance pour amplifier les signaux RF faibles
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
CNA large bande haut débit utilisé pour convertir les signaux IF numériques en signaux IF analogiques
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
CAN large bande haut débit utilisé pour convertir les signaux IF analogiques en signaux IF numériques
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Assure la conversion IF-RF (dans la chaîne d'émission) et RF-IF (dans la chaîne de réception)
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Assure la conversion IF-RF (dans la chaîne d'émission) et RF-IF (dans la chaîne de réception)
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Oscillateur permettant la conversion ascendante et descendante
Abracon
Crystek
Texas Instruments
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Filtrage des signaux IF/RF désirés
Murata
Murata
Analog Devices
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Filtrage des signaux IF/RF désirés
Murata
Murata
Analog Devices
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
| AD8339-EVALZ Analog Devices La carte AD8339 illustre les fonctions du démodulateur avec déphaseur programmable. Elle constitue un élément clé dans un système déphaseur servant à aligner les informations des signaux RF ayant des temps de propagation différents. Elle peut être configurée à l'aide du logiciel fourni avec la carte ou avec un générateur de schémas numériques externe via le connecteur à câble plat à 20 broches. | ||
| CFTL-CN0134-EVALZ Analog Devices Ce circuit représente la partie analogique d'un émetteur à large bande (bande de base analogique à l'entrée, RF en sortie). Il est prévu pour l'évaluation de CN0134, à l'aide de ADF4350, un CI PLL à fraction n totalement intégré, qui se comporte comme un oscillateur local assurant la conversion des signaux I/Q analogiques en RF. | ||
| EVAL-AD5504EBZ Analog Devices Cette carte d'évaluation AD5504 permet à l'utilisateur de tester toutes les fonctions et performances de l'appareil avant de l'intégrer à un système. Il est possible d'utiliser la carte d'évaluation en mode autonome en assurant le contrôle à partir d'un DSP ou microcontrôleur externe ou de la connecter à un PC à l'aide du câble USB fourni avec le kit. Le logiciel qui accompagne la carte permet à l'utilisateur de programmer sans difficulté les différents registres de AD5504. | ||
| AD9284-250EBZ Analog Devices Cette carte complète prend en charge divers modes de fonctionnement du convertisseur analogique-numérique AD9284 avec le logiciel d'application |
| ALTERA | FPGA | Etapes de conception IF numérique pour les systèmes sans fil | AN442 | Cyclone III | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Conception de modem IF numérique avec le DSP Builder Advanced Blockset | AN544 | Cliquez ici | |
| ALTERA | FPGA | Accélération de la conception de systèmes DUC et DDC pour WiMAX | AN421 | Cliquez ici | |
| ALTERA | FPGA | Réduction de facteur de crête | AN396 | Cliquez ici | |
| ALTERA | FPGA | Réduction de facteur de crête pour les systèmes OFDMA | AN475 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CNA/CAN | Faisabilité CDMA2000 multiporteuse | AN808 | AD9779A | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | CNA/CAN | Faisabilité TD-SCDMA multiporteuse | AN0974 | AD9779A | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | CNA | Description des tests et de l'évaluation des CNA haute vitesse | AN928 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CAN | Description des tests et de l'évaluation des CAN haute vitesse | AN835 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CAN | Caractéristiques méconnues du bruit de phase | AN741 | Cliquez ici | |
| ANALOG DEVICES | CAN | Conception d'un récepteur d'échantillonnage IF à double conversion descendante WiMax | AN851 | AD9246 | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DDC | Conception d'un récepteur d'échantillonnage IF à double conversion descendante WiMax | AN851 | AD6636 | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | Convertisseur numérique DUC | Avantages de l'utilisation d'un QDUC (Quadrature Digital Upconverter) dans les systèmes de transmission point à point à micro-ondes | AN-0996 | AD9857 | Cliquez ici |
| ANALOG DEVICES | DDC | Notions de base de la conception d'un récepteur radio numérique | Cliquez ici | ||
| BROADCOM | LNA | Conception LNA avec l'amplificateur faible bruit MGA-16516 Matched Pair | AN5441 | MGA-16516 | Cliquez ici |
| BROADCOM | LNA | Conception LNA avec l'amplificateur faible bruit MGA-17516 Matched Pair | AN5442 | MGA-17516 | Cliquez ici |
| BROADCOM | LNA | LNA MMIC MGA-633P8 GaAs pour l'amplificateur BTS 900 MHz avec les meilleurs résultats en bruit et linéarité | AN5457 | MGA-633P8 | Cliquez ici |
| BROADCOM | LNA | Amplificateur faible bruit MMIC 2,5 GHz MGA-635P8 GaAs ePHEMT avec excellentes performances en bruit et linéarité | AN5479 | MGA-635P8 | Cliquez ici |
| BROADCOM | LNA | Utilisation du MMIC MGA-87563 GaAs dans les applications d'amplificateur faible bruit dans la plage de fréquences de 800 à 2 500 MHz | AN1116 | MGA-87563 | Cliquez ici |
| BROADCOM | Amplificateur RF | Amplificateur de puissance de données haute linéarité sans fil pour les applications de 2,3 à 2,5 GHz | AN5468 | MGA-43228 | Cliquez ici |
| BROADCOM | Amplificateur RF | Amplificateur de puissance de données haute linéarité sans fil pour les applications de 2,5 à 2,7 GHz | AN5469 | MGA-43328 | Cliquez ici |
| BROADCOM | Amplificateur RF | Amplificateur Darlington AVT-50663/52663 pour les applications à large bande (DC à 6 GHz) | AN5473 | AVT-50663/52663 | Cliquez ici |
| BROADCOM | Amplificateur RF | Amplificateur Darlington AVT-51663/53663 pour les applications à large bande (DC à 6 GHz) | AN5474 | AVT-51663/53663 | Cliquez ici |
| BROADCOM | Mélangeur | Utilisation du AMMP-6530 dans les applications de conversion ascendante de 6 GHz à 28 GHz | AN5276 | AMMP-6530 | Cliquez ici |
| BROADCOM | Mélangeur | Procédure d'assemblage AMMP-XXXX | AN5386 | AMMP-XXXX | Cliquez ici |
| BROADCOM | Mélangeur | Convertisseur descendant 1,9 GHz IAM-93516 pour les applications d'infrastructure cellulaire avec amplificateur IF intégré | AN5112 | IAM-93516 | Cliquez ici |
| FREESCALESEMICONDUCTOR | Amplificateur RF | Amplificateur pour applications générales et polarisation MMIC | AN3100 | Cliquez ici | |
| FREESCALESEMICONDUCTOR | Amplificateur RF | Méthodologie de mesure de température des amplificateurs de puissance RF | AN1955 | Cliquez ici | |
| INTERSIL | DDC | Utilisation de HSP50216 QPDC pour les applications CDMA (IS-95 et CDMA2000) | AN9928 | HSP50216 | Cliquez ici |
| INTERSIL | DDC | Utilisation de HSP50216 et ISL5216 QPDC dans les applications à large bande : UMTS | AN9927 | HSP50216 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Outils de développement de radio logicielle compacte | SPRT406A | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | CNA/CAN | Choix intelligent des CAN/CNA pour une meilleure conception de radio logicielle | SLAA407 | Cliquez ici | |
| Fabricant | Type de produit | Titre AN | N° AN | Référence fabricant | URL |
|---|
| ALTERA | FPGA | Partitionnement de système DSP-FPGA pour les stations de base sans fil MIMO-OFDMA | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Implémentation des fonctions IF numériques et linéariseur à prédistorsion numérique avec la logique programmable | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Réduction de facteur de crête pour les systèmes sans fil OFDM | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Conseils de conception pour les applications de production SDR dans le domaine militaire | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Architecture et sélection des composants pour les applications SDR | Cliquez ici | TEXAS INSTRUMENTS | CNA | Principes d'acquisition et de conversion de données | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du livre blanc | URL |
|---|
| ANALOG DEVICES | Convertisseur numérique DUC | 1 convertisseur numérique QDUC GSPS avec carte d'évaluation CNA 14 bits | AD9957 | Cliquez ici | |
| INTERSIL | CNA | Guide d'utilisation HI5x60EVAL1 | HI5x60EVAL1 | HI5960 | Cliquez ici |
| INTERSIL | CNA | Guide d'utilisation de la carte d'évaluation HI5760EVAL1 | HI5760EVAL1 | HI5760 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | DSP | Module d'évaluation SFF SDR | Cliquez ici | ||
| TEXAS INSTRUMENTS | CNA | Guide d'utilisation du module d'évaluation DAC5675A | DAC5675A | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | CNA | Guide d'utilisation DAC3283 EVM | EVM DAC328x | DAC3283 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CNA | Guide d'utilisation DAC5668/88/89 EVM | EVM DAC5688 | DAC5688 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CNA | Guide d'utilisation TSW4100EVM | TSW4100 | DAC5688 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Guide d'utilisation ADS61x9/55xxEVM | ADS5545 EVM | ADS5545 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Guide d'utilisation ADS64XX EVM | ADS6425 EVM | ADS6425 | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du kit d'évaluation | Référence EVK | Référence fabricant | URL |
|---|
| ALTERA | FPGA | Accélération de la conception de systèmes sans fil OFDMA-MIMO | Cliquez ici | |
| ALTERA | FPGA | Présentation du FPGA Cyclone III Partie 1 | Cyclone III | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Présentation du FPGA Cyclone III Partie 2 | Cyclone III | Cliquez ici |
| ALTERA | FPGA | Présentation du FPGA Stratix | Stratix | Cliquez ici |
| LINEAR TECHNOLOGY | Mélangeur | Etude du mélangeur à conversion ascendante haute linéarité 0,4 à 2,7 GHz | LT5578 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Amélioration de l'efficacité énergétique des CAN haute vitesse | Cliquez ici | |
| TEXAS INSTRUMENTS | CAN | Podcast ADS6425 | ADS6425 | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre de la formation | Référence fabricant | URL |
|---|