SANS FIL
Système d'accès embarqué
Les systèmes d'accès embarqués ont été conçus pour autoriser ou refuser l'accès à des sites. Les récents progrès en microélectronique et technologies RF ont permis d'améliorer les fonctions de sécurité et d'intégrer de nouvelles fonctionnalités telles que le suivi automatique de véhicules et l'ouverture/fermeture des fenêtres. A l'heure actuelle, les technologies RKE et PKE sont les plus couramment employées dans ces systèmes. Le système RKE (Remote Keyless Entry) contrôle les portières et la porte du coffre de la voiture en envoyant des signaux sans fil lorsque l'utilisateur appuie sur les boutons du porte-clé. En revanche, le système PKE (Passive Keyless Entry), que l'on peut considérer comme une forme évoluée du système RKE, permet à l'utilisateur d'ouvrir les portières simplement en tirant la poignée, sans devoir appuyer sur un bouton.
Un système RKE est généralement composé d'un émetteur sans fil (fonctionnant à 315 MHz ou 433,92 MHz) et d'un MCU intégré aux clés de voiture, s'il s'agit d'un système pour contrôler des véhicules. Le MCU reste la plupart du temps en mode de sommeil, afin d'économiser l'énergie. Dès que l'utilisateur appuie sur l'un des boutons de la clé de voiture, le MCU se réveille et ordonne à l'émetteur d'envoyer un flux de données de 64 bits ou 128 bits, après la modulation de la porteuse. Les données arrivent à un récepteur RF installé dans la voiture, puis elles sont transmises à un autre MCU qui vérifie l'identité de l'émetteur avant de donner l'instruction commandant le mécanisme d'ouverture des portières. Les porte-clés comportant plusieurs boutons peuvent intégrer diverses autres fonctions, par exemple, l'ouverture du coffre ou l'allumage du moteur.
Le système PKE se distingue du système RKE par la présence d'un deuxième ensemble émetteur-récepteur basse fréquence (125 KHz) dans la voiture et le porte-clé. Lorsque l'utilisateur doté d'une clé PKE tire la poignée d'une portière de la voiture, l'émetteur basse fréquence installé dans la voiture s'active immédiatement et envoie un signal. Le récepteur intégré au porte-clé reçoit ce signal grâce à une antenne à 3 dimensions et le compare aux données enregistrées dans sa mémoire. Si les données correspondent, la clé s'active et renvoie un signal haute fréquence (315 MHz ou 433,92 MHz) à la voiture. Si ce signal est reconnu, les portières de la voiture se déverrouillent immédiatement. L'ensemble de cette procédure ne prend que quelques millisecondes, si bien que l'utilisateur ne perçoit aucun retard. De plus, un système PKE peut offrir une protection anti-vol très efficace si, par exemple, il verrouille les portières, ferme les fenêtres, coupe l'arrivée du carburant et l'alimentation électrique de la voiture lorsque le porteur de la clé se trouve à une distance de plus de 3 à 5 mètres du véhicule.
Pointez la souris sur les blocs du schéma pour afficher les produits recommandés pour cette solution :
MCU à faible consommation pour RKE ou PKE. Certains MCU sont intégrés à l'émetteur UHF ou au frontal analogique LF 3D.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
MCU automobile à faible coût avec CAN/LIN.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Module ou CI émetteur UHF 315 MHz ou 433,92 MHz.
Analog Devices
Melexis
Module ou CI récepteur UHF 315 MHz ou 433,92 MHz.
Analog Devices
Melexis
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Encodeur de cryptage KEELOQ pour RKE ou PKE.
Holtek
Microchip
Holtek
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Décodeur de cryptage KEELOQ pour RKE ou PKE.
Holtek
Holtek
Exar
Télécommande pour RKE.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Emetteur-récepteur CAN/LIN de classe automobile
Microchip
NXP
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
![]() | MICRF506DEV1 Micrel Semiconductor Le système de développement RadioWire est un kit de développement multi-fonctions offrant à l'utilisateur une expérience RF directe, ainsi qu'une assistance complète pour le développement. Il permet de tester les paramètres RF de base, tout en constituant une bonne plate-forme de développement de systèmes. | |
| MCP2515DM-BM Microchip Le kit de démonstration de surveillance de bus CAN MCP2515 contient deux cartes à connecter l'une à l'autre pour créer un bus CAN (Controller Area Network) simple à deux nœuds qui peut être contrôlé et/ou surveillé via l'interface PC utilisée pour configurer les registres MCP2515. Il permet aussi d'envoyer/recevoir des messages CAN. Les cartes peuvent également être connectées à un bus CAN existant. | ||
| 32000467 MIPOT Le module 3-2000467 est un émetteur-récepteur OOK (On-Off Key) fonctionnant à 433,92 MHz, avec une puissance de sortie en transmission typique de 10 mW (+10 dBm) et une sensibilité en réception jusqu'à –100 dBm, avec une broche auxiliaire pour l'entrée/sortie RF afin de limiter la consommation d'énergie. | ||
| RDF1-433 RF SOLUTIONS Le RDF1 est un module récepteur/décodeur FM, offrant un système radio avec au maximum quatre sorties numériques et une seule sortie de données série, lorsqu'il est utilisé avec un émetteur portable RF Solutions série FIREFLY ou HORNET. Un système faisant appel au RDF1 peut atteindre une portée de 200 m, selon les conditions de transmission. Le RDF1 est composé d'un récepteur frontal superhétérodyne et d'un microcontrôleur intégré qui décode la chaîne RF pour un émetteur compatible et génère 4 sorties sur lignes de télémétrie et des données série, avec une portée de 200 m, selon les conditions de transmission | ||
| MCP2515DM-PCTL Microchip La carte de démonstration PICtail™ MCP2515 implémente un simple bus CAN avec deux nœuds. Le premier utilise le contrôleur CAN indépendant MCP2515 et le deuxième l'expandeur E/S CAN MCP25020, chacun comportant une entrée (bouton poussoir) et une sortie (LED). Le nœud MCP2515 transmet ses informations d'entrée (bouton poussoir) à intervalle régulier et demande des informations d'entrée (bouton poussoir) du MCP25020 à intervalle régulier. Un LED sur chaque nœud indique l'état du bouton poussoir de l'autre nœud. |
| MICROCHIP | Encodeur | Systèmes d'apprentissage RKE protégés à l'aide d'encodeurs KEELOQ® | HCSxxx | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | Encodeur | Programmation d'appareils KEELOQ® à l'aide du programmeur PRO MATE® II | HCSxxx | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | RF | Module récepteur rfRXD0420 | rfRXD0420 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | RF | Conception de référence du récepteur ASK rfRXD0420 | rfRXD0420 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | RF | Conception d'un émetteur ASK rfPIC™ conforme FCC | AN242 | rfPIC | Cliquez ici |
| MICROCHIP | MCU | Design de référence passif d'entrée sans clé (PKE) | PIC16F639 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | MCU | Conception de systèmes PKE à l'aide de PIC16F639 | PIC16F639 | Cliquez ici | |
| NXP | MCU | Conception de référence RKE (Remote Keyless Entry) à l'aide du MC68HC908RF2 | MC68HC908RF2 | Cliquez ici | |
| NXP | MCU | Liaison de la carte d'évaluation MC68HC908QF4 au RD68HC908RKE | MC68HC908QF4 | Cliquez ici | |
| NXP | MCU | Guide d'utilisation de l'émetteur VKSP (Variable Key Security Protocol) NXP | Cliquez ici | ||
| Fabricant | Type de produit | Titre AN | N° AN | Référence fabricant | URL |
|---|
| INFINEON | MCU | Livre blanc d'application PMAx1xx | Cliquez ici |
| INFINEON | RF | Livre blanc d'application RF ou infrarouge | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du livre blanc | URL |
|---|
| MICROCHIP | RF | MODULE EMETTEUR, KIT RFPIC, 433 MHZ | AC164101 | rfPIC12F675F | Cliquez ici |
| MICROCHIP | RF | MODULE EMETTEUR, KIT RFPIC, 315 MHZ | AC164102 | rfPIC12F675K | Cliquez ici |
| MICROCHIP | RF | MODULE RECEPTEUR, KIT RFPIC, 433 MHZ | AC164103 | rfRXD0420/0920 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | RF | MODULE RECEPTEUR, KIT RFPIC, 315 MHZ | AC164104 | rfRXD0420/0920 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | RF | Kit de développement KEELOQ® 3 | DM303007 | PIC16F636 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | MCU | Carte embase PIC16F639 | AC162066 | PIC16F639 | Cliquez ici |
| MICREL SEMICONDUCTOR | RF | Système de développement émetteur-récepteur FSK RadioWire® 410 à 450 MHz | MICRF506DEV1 | MICRF506 | Cliquez ici |
| MICREL SEMICONDUCTOR | RF | Système de développement émetteur-récepteur FSK RadioWire® 410 à 450 MHz | MICRF620DEV1 | MICRF506 | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du kit d'évaluation | Référence EVK | Référence fabricant | URL |
|---|
| NXP | MCU | Kits de développement et microcontrôleurs 8 bits S08SF | MC9S08 | Cliquez ici |
| INFINEON | MCU | PMA71xx- MCU SmartLEWIS™ | PMA71xx | Cliquez ici |
| MICROCHIP | Interface | MCP2515 : Contrôleur CAN autonome | MCP2515 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | MCU | Microcontrôleurs CMOS 8 bits avec technologie nanoWatt | Cliquez ici | |
| Fabricant | Type de produit | Titre de la formation | Référence fabricant | URL |
|---|