ROBOTIQUE
Véhicule à guidage automatique : VGA
Un véhicule à guidage automatique (VGA) est un type de robot à roues ne nécessitant pas de présence humaine. Selon les instructions fournies par un système de surveillance, il est capable de se rendre à un point donné par un chemin spécifié en utilisant des appareils de guidage automatiques et des serveurs embarqués ainsi que d'effectuer les tâches qui lui sont assignées. En raison de ses avantages en termes d'agilité et d'intelligence, le VGA est principalement utilisé dans le cadre de systèmes de fabrication flexible et d'entrepôts intelligents.
Un VGA se compose de divers modules de navigation, mouvement, détection d'obstacles, chargement/déchargement, communication et alimentation. La navigation est certainement la fonction clé. Les méthodes de navigation actuellement adoptées dans les VGA comprennent notamment la navigation : électromagnétique, à piste magnétique, optique, infrarouge, laser et visuelle. La navigation laser est une méthode populaire utilisée pour les AVG en raison la grande agilité et du contrôle précis qu'elle permet. L'implémentation d'une navigation laser nécessite la fixation sur les murs et obstacles d'un grand nombre de prismes rectangulaires réfléchissant la lumière vers les véhicules, ainsi que celle d'émetteurs-récepteurs pouvant tourner horizontalement en haut des véhicules. Lorsque les véhicules sont en mouvement, leur position en temps réel peut être calculée selon leur angle par rapport aux obstacles et les positions des prismes. Elle peut ensuite être comparée à l'itinéraire prédéterminé mis en mémoire de manière à ajuster la trajectoire adoptée par le véhicule comme il se doit.
Le module de mouvement d'un VGA se compose de moteurs, d'unités de contrôle des moteurs et de circuits d'entraînement. La vitesse des véhicules est calculée par processeur. La direction suivie par les véhicules varie lorsque les moteurs qui se trouvent de chaque côté tournent à des vitesses différentes. En mouvement, le VGA se fie à un capteur à ultrasons ou infrarouge pour détecter les obstacles qui se trouvent sur son chemin. En outre, un accéléromètre est utilisé pour détecter l'inclinaison du sol afin d'empêcher la chute des produits transportés. Le module de chargement/déchargement du VGA est utilisé pour charger et décharger des produits en contrôlant un moteur entraînant une fourche. Le VGA est alimenté par une batterie. Si l'alimentation faiblit, le système de contrôle ordonne au véhicule de se rendre à un endroit spécifique pour être automatiquement rechargé.
Avec les développements de la technologie de capteurs, il devrait être possible de combiner des méthodes de navigation multiple et de détection d'obstacle pour rendre les VGA plus intelligents et plus précis.
Pointez la souris sur les blocs du schéma pour afficher les produits recommandés pour cette solution :
Utilisé pour le traitement des signaux reçus des capteurs, calculer la position du VGA en temps réel ainsi que pour vérifier que le VGA suit bien l'itinéraire spécifié.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Utilisé pour le traitement des signaux reçus des capteurs, calculer la position du VGA en temps réel ainsi que pour vérifier que le VGA suit bien l'itinéraire spécifié.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Conduit le moteur pas à pas à faire tourner horizontalement l'émetteur-récepteur.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Il est recommandé d'utiliser une commande de grille à basse tension et courant élevé pour commander le MOSFET.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Utilisé pour diriger le moteur haute puissance de telle sorte que le VGA puisse se déplacer et procéder au chargement et/déchargement.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Utilisé pour diriger le moteur haute puissance de telle sorte que le VGA puisse se déplacer et procéder au chargement et/déchargement.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Transmetteur laser.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Emetteur-récepteur laser permettant de recevoir les signaux laser réfléchis par les prismes rectangulaires.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Un capteur infrarouge est utilisé pour détecter les obstacles situés à courte distance.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Un capteur à ultrasons est utilisé pour détecter les obstacles situés à courte distance.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
L'accéléromètre trois axes détecte l'inclinaison du sol lors du déplacement du VGA.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Il contrôle les paramètres de rotation du moteur.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Il contrôle les paramètres de rotation du moteur.
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Chargeur de batterie
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Convertisseur AC/DC
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
Convertisseur DC/DC
Cliquez ici pour obtenir la liste complète des pièces
| STMICROELECTRONICS STM32L-DISCOVERY | CARTE, EVALUATION, STM32L-DISCOVERY | ||
| STMICROELECTRONICS STM32VLDISCOVERY | CARTE, EVALUATION, STM32VL-DISCOVERY | ||
| NXP EVB9S12NE64E | KIT, CARTE D'EVALUATION MC9S12NE64 | ||
| NXP LFEBS12UB | KIT, S12UB, DEMARRAGE POUR HCS12 | ||
| NXP M52233DEMO | MCF52233 EVALUATION ECONOMIQUE M52233DEMO est une carte de développement à faible coût destinée au microcontrôleur ColdFire MCF52233. | ||
| NXP M52259DEMOKIT | KIT, KIT DE DEMONSTRATION KIRIN 3, M52259 Kit de démonstration économique M52259DEMOKIT du microcontrôleur MCF5225x de NXP. | ||
| NXP FSLBOT | KIT, DEV, MECHATRONICS ROBOT Carte Mechatronics à boîtier vertical doté du modèle ColdFire MCF52259 et d'un robot bipède disposant d'une liberté de mouvement de 4 degrés. | ||
| NXP TWR-MECH | CARTE, SYSTEME A BOÎTIER VERTICAL, MECHATRONICS | ||
| NXP TWR-MCF5225X-KIT | KIT, CARTE DE SYSTEME A BOÎTIER VERTICAL AVEC V2 KIRIN3 MCU | ||
| NXP KWIKSTIK-K40 | KIT, DEV, KINETIS KWIKSTIK, K40 L'outil de développement tout en un à très faible coût KwikStik permet d'évaluer, de développer et de déboguer les MCU Kinetis. | ||
| NXP TWR-K40X256-KIT | KIT, SYSTEME A BOÎTIER VERTICAL, KINETIS, K40 Le kit TWR-K40X256-KIT est une plate-forme de développement destinée à la famille des microcontrôleurs Kinetis K40 et K30 et fait partie de la plate-forme de développement modulaire de système à boîtier vertical. | ||
![]() | MICROCHIP DM320011 | CARTE, DEVELOPPEMENT, AUDIO, PIC32MX La carte de développement audio destinée aux MCU PIC32 comporte un MCU PIC32 de 80 MIPS, un codec audio Wolfson de 24 bits Wolfson, un écran LCD couleur de deux pouces, une interface USB et un microphone intégré. | |
| MICROCHIP MA320002 | KIT, MODULE PLUG-IN USB PIC32 Ce module plug-in offre une extension USB à partir de la carte de développement PIC32 Explorer 16. Il nécessite une connexion USB PICtail+ (AC164131) pour connecter le matériel USB. | ||
| MICROCHIP MA320001 | MODULE, PIC32, POUR EXPLORER 16 Ce module plug-in permet une extension PIC32 sur la carte de développement Explorer 16 (DM240001 ou DM240002) et peut recevoir le kit MPLAB Real ICE Trace (AC244006). | ||
| Fabricant et Référence fabricant | Description |
|---|
| NXP | MCU | Bibliothèque XGATE : contrôleur PWM générant des signaux PWM variables sur les broches GPIO | AN3225 | Famille S12X | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Conception de système et techniques de configuration pour la réduction du bruit des systèmes MCU | AN1259 | Cliquez ici | |
| NXP | MCU | Configuration et utilisation de XGATE sur les appareils S12X | AN2685 | Famille S12X | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Utilisation de l'interface de bus externe Mini-FlexBus pour les microcontrôleurs ColdFire® | AN3854 | MCF5225x | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Développement des contrôleurs d'E/S pour MQX | AN3902 | MCF5225x | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Utilisation de la largeur d'impulsion Modulation avec le microcontrôleur MCF521x ColdFire® | AN3511 | MCF521x | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Utilisation des modules CAN et CANQ avec les microcontrôleurs ColdFire | AN3749 | MCF522x | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Utilisation du module Flash ColdFire avec le microcontrôleur MCF521x. | AN3521 | MCF521x | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Contrôleur de moteur fonctionnant sous le système d'exploitation NXP MQX. | AN4254 | Cliquez ici | |
| KÜBLER | Encodeur | Instructions d'installation pour encodeurs rotatifs | Cliquez ici | ||
| MICROCHIP | MCU | Implémentation des fonctions d'E/S de fichier à partir de la bibliothèque de système de fichiers du disque de mémoire Microchip | AN1045 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | MCU | Sous-programmes de chiffrement de données pour les appareils PIC24 et dsPIC® | AN1044 | PIC24 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | Commande de MOSFET | Modèles de simulation de contrôleurs Power MOSFET de Microchip | AN1256 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | Commande de MOSFET | Protection par blocage pour les commandes de MOSFET | AN763 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | Commande de MOSFET | Correspondance commandes de MOSFET/MOSFET | AN799 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | Commande de MOSFET | Détermination de la configuration requise de la commande de MOSFET pour les applications de commande moteur | AN898 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | Commande de MOSFET | Eviter la surcontrainte de la commande de MOSFET | AN1327 | TC4422 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | Commande de MOSFET | Commande des Power MOSFET avec des régulateurs de courant élevé et d'alimentation à découpage | AN786 | TC4422 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Famille de microcontrôleurs LPC ARM Philips | AN10256 | LPC2000 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Chargeur d'amorçage secondaire LPC2000 pour mise à jour de code avec IAP | AN10835 | LPC2000 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Gestion du temps mC/OS-II dans LPC2000 | AN10413 | LPC2000 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Directives de configuration des MCU NXP dans les boîtiers BGA | AN10778 | Cliquez ici | |
| NXP | MCU | Chargeur d'amorçage USB secondaire du LPC1700 | AN10866 | LPC1700 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Contrôleur de moteur BLDC avec LPC1700 | AN10898 | LPC1700 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | UC3717 et filtre L-C de réduction d'EMI, coupe des pertes dans le moteur pas à pas | SLUA141 | UC3717 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | Rapport d'application des modes de recirculation et de déclin de courant DRV88xx | SLVA350 | DRV88xx | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | Pince de cycle de service précise PWM | SLUA253 | UC3705NG4 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | Les CI du nouveau contrôleur optimisent les caractéristiques de commutation du Power MOSFET haute vitesse | SULA054 | UC3705NG4 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | Aspects pratiques du modèle U-137 du MOSFET hautes performances et du pont MCT | SULA105 | UC3705NG4 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | DRV8809/DRV8810 EVM | SLVA303 | DRV8810PAP | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | PowerPAD™ simplifié | SLMA004 | DRV8810PAP | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | Calcul du rendement et des pertes d'alimentation d'un convertisseur buck synchrone | SLUU271 | TPS28225D | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre AN | N° AN | Référence fabricant | URL |
|---|
| BROADCOM | Encodeur | Encodeurs pour automobiles à commande électronique | Cliquez ici |
| BROADCOM | Encodeur rotatif | Implémentation d'un encodeur DSP haute résolution quasi absolu de 20 bits pour les applications de contrôle de retour à basse vitesse | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du livre blanc | URL |
|---|
| NXP | MCU | Carte d'évaluation pour les familles MC9S12XE et XS 16 bits | EVB9S12XEP100. | MC9S12XE100 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Guide d'utilisation du modèle TWR-MCF5225X | TWR-MCF5225X-KIT | MC5225x | Cliquez ici |
| MICROCHIP | MCU | Guide d'utilisation du kit de démarrage PIC32 | DM320001 | Famille PIC32 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | MCU | Guide d'utilisation du kit de démarrage II PIC32 USB | DM320003-2 | Famille PIC32 | Cliquez ici |
| MICROCHIP | MCU | Guide d'utilisation du kit de démarrage II PIC32 Ethernet | DM320004 | Famille PIC32 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Carte de prototypage NXP, OM11042, MCU | OM11042 | LPC2368 | Cliquez ici |
| NXP | MCU | Carte de prototypage NXP, OM11043, MCU | OM11043 | LPC1768 | Cliquez ici |
| TEXAS INSTRUMENTS | Contrôleur moteur | Guide d'utilisation DRV8821/DRV8823 | DRV8821EVM | DRV8821DCA. | Cliquez ici |
| Fabricant | Type de produit | Titre du kit d'évaluation | Référence EVK | Référence fabricant | URL |
|---|
| MICROCHIP | MCU | Présentation générale de l'architecture PIC32 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | MCU | Module DMA PIC32 | Cliquez ici | |
| MICROCHIP | MCU | Pipeline d'exécution PIC32 | Cliquez ici | |
| Fabricant | Type de produit | Titre de la formation | Référence fabricant | URL |
|---|