LED (diodes électroluminescentes)
Une diode électroluminescente (LED) est un dispositif semiconducteur qui émet de la lumière visible lorsqu'un courant électrique le traverse. La lumière n'est pas particulièrement lumineuse, mais dans la plupart des LED elle est monochromatique, se produisant à une seule longueur d'onde.
Le matériau utilisé dans l'élément semiconducteur d'une LED détermine sa couleur. Les deux principaux types de LED actuellement utilisés pour les systèmes d'éclairage sont en alliages de phosphure d’aluminium gallium indium (AlGaInP ou AlInGaP) pour les LED rouge, orange et jaune ; et les alliages de nitrure de gallium indium (InGaN) pour des LED vertes, bleues et blanches. De légères modifications dans la composition de ces alliages changent la couleur de la lumière émise. La sortie d'une LED peut varier du rouge (à une longueur d'onde d'environ 700 nanomètres) au bleu-violet (environ 400 nanomètres). Certaines LED émettent des ondes infrarouges (IR) (830 nanomètres ou plus) ; un tel dispositif est appelé une diode infrarouge (IRED).
Par rapport à la plupart des sources lumineuses typiques utilisées pour les applications d'éclairage, les LED ont toujours un rendement lumineux relativement faible, et, par conséquent, seront toujours conditionnées en matrices et autres configurations pour pouvoir être utiles dans de telles applications. À l'heure actuelle, une matrice à LED blanches atteint près de 100 lumens. Bien sûr, la luminosité varie en fonction de la longueur d'onde. Les LED sont importantes grâce à leur efficacité et leur faible énergie. Elles commencent à remplacer la plupart des sources lumineuses conventionnelles. Les LED sont incorporées dans des ampoules et des luminaires pour des applications d'éclairage général. De petite taille, les LED offrent des opportunités de conception uniques. Certaines solutions de lampe à LED peuvent ressembler physiquement aux ampoules familières et mieux correspondre à l'apparence des ampoules traditionnelles.
Les LED offrent des possibilités formidables d’innovation en termes de formats d’éclairage et sont adaptées à bien plus d'applications que les technologies d'éclairage traditionnelles. Les LED utilisent des dissipateurs thermiques pour absorber la chaleur produite par la LED et la dissiper dans l'environnement environnant. Cela empêche les LED de surchauffer et de brûler. La gestion thermique est généralement le facteur le plus important pour les bonnes performances d'une LED au cours de sa vie. Plus la température à laquelle les LED sont exploitées est élevée, plus la lumière se dégrade et plus leur durée de vie utile sera courte.
Retour à la page Éclairage principale