Ce que signifie le Wi-Fi 6 pour les applications IoT d’entreprise
Le Wi-Fi est partout dans l’organisation. Pouvez-vous imaginer un immeuble de bureaux, un entrepôt, un hôpital ou un campus d’entreprise sans Wi-Fi ? Avec le Wi-Fi 6, qui est la prochaine génération, le Wi-Fi devient plus facile pour les entreprises, pour les connexions voix/données et pour les nouvelles applications IoT et IoT industriel.
À mesure que les demandes de communications dans les entreprises augmentent, le Wi-Fi avec une capacité plus élevée, une plus grande fiabilité, une meilleure sécurité et une latence plus faible ainsi qu’un nouvel ensemble d’outils de gestion du trafic représente un défi. Plutôt qu’un remplacement du Wi-Fi par la 5G, les deux technologies évoluent et fonctionnent en parallèle et se complètent dans des réseaux sans fil privés qui sont de plus en plus intégrés dans les entreprises.
L’attrait durable du Wi-Fi pour l’entreprise
Avec le Wi-Fi 6, le Wi-Fi conserve son rôle de technologie sans fil la plus répandue dans l’entreprise. Cisco estime que 35 % du trafic Wi-Fi provient des réseaux d’entreprise. Une grande partie de la croissance de la connectivité sans fil d’entreprise que nous attendons de la transformation numérique et de la quatrième révolution industrielle (Industrie 4.0) dans l’entreprise sera assurée par le Wi-Fi 6.
Le Wi-Fi a donné aux entreprises la possibilité de déployer des réseaux sans fil là où elles en ont besoin et aux prix qu’elles peuvent se permettre. Le Wi-Fi pouvait également offrir un niveau de couverture et de capacité internes que les réseaux cellulaires ne pouvaient pas offrir. En conséquence, de nombreuses connexions filaires pourraient être supprimées, de sorte que de nombreux ordinateurs portables n’ont même plus de connexion Ethernet, mais ont toujours le WLAN. Avec le Wi-Fi 6, le Wi-Fi conserve ce rôle et l’étend dans de nouvelles directions.
Les réseaux privés d’entreprise sont importants pour la croissance dans l’industrie sans fil d’aujourd’hui. Mais les réseaux Wi-Fi d’entreprise sont et seront toujours des réseaux privés gérés par ou au nom de l’entreprise. À mesure que d’autres technologies d’accès évoluent, les réseaux d’entreprises privées utiliseront le Wi-Fi au cœur de leur activité à mesure qu’elles évoluent vers le Wi-Fi 6.

La pièce importante du puzzle du Wi-Fi 6 est le Target Wake Time (TWT). Avec le TWT, les clients peuvent négocier quand et où réveiller le système pour envoyer ou recevoir des données. Le TWT augmente le temps d’inactivité des appareils et améliore considérablement la durée de vie des batteries. Le Target Wake Time (TWT) est très utile pour les appareils mobiles et IoT. Les clients utilisant le Wi-Fi 6 IoT peuvent rester en veille pendant des heures/jours à tout moment pour économiser la batterie. Veuillez vous référer au livre blanc « Solutions de connectivité sans fil pour l’IoT » pour en savoir plus sur le TWT.
Que peuvent faire les points d’accès Wi-Fi 6 pour les entreprises ?
De nombreux appareils sans fil prennent en charge les protocoles Wi-Fi 6, tels que les smartphones, les ordinateurs portables et d’autres appareils. Vous ne pouvez utiliser les protocoles Wi-Fi 6 qu’en les connectant à un point d’accès Wi-Fi 6. Voyons ce que vous obtenez lorsque vous déployez des points d’accès Wi-Fi 6 dans votre organisation.
Amélioration de l’expérience avec les ressources sans fil
De nombreux facteurs affectent la vitesse et la qualité de la connexion réseau, mais les points d’accès sans fil jouent un rôle important. Si les points d’accès sont utilisés pendant des années avec plus d’utilisateurs dans un environnement d’entreprise, l’ancien point d’accès ralentira votre connexion.
Avec le Wi-Fi 6, les points d’accès utilisent à la fois les bandes 2,4 GHz et 5 GHz. Théoriquement, une vitesse maximale de 9,6 Gbit/s peut être atteinte. Remarque : Le Wi-Fi 6 n’accélère pas un appareil, mais il accélère la connexion lorsque plusieurs appareils sont connectés. Il est donc logique de modifier la vitesse en déployant des points d’accès Wi-Fi 6 dans les grandes zones de bureaux à fort trafic. Le MU-MIMO et l’OFDMA sont les deux principales technologies qui accélèrent la technologie Wi-Fi 6. Avec le Wi-Fi 6, le MU-MIMO permet à un point d’accès de se connecter à jusqu’à huit appareils Wi-Fi. La technologie OFDMA permet aux données d’être connectées à plusieurs appareils simultanément avec une seule transmission. Pour en savoir plus sur les technologies clés du Wi-Fi 6, veuillez vous référer au livre blanc « Solutions de connectivité sans fil pour l’IoT ».
Capacité et couverture supplémentaires
Avec le Wi-Fi 6, 4 flux spatiaux s’étendent à 8 flux spatiaux représentant les points d’accès MU-MIMO Wi-Fi 6 qui permettent à davantage d’appareils Wi-Fi de recevoir des flux de données simultanément. La prochaine génération de points d’accès Wi-Fi 6 sera proposée dans diverses configurations : 8x8 MU-MIMO, trois bandes 4x4 MU-MIMO, deux bandes 4x4 MU-MIMO et deux bandes 2x2 MU-MIMO. Le choix des spécifications peut dépendre de la taille et du nombre d’appareils dans l’environnement de l’entreprise. Alors que le point d’accès 8x8 MU-MIMO offre théoriquement un débit plus élevé, le 8x8 à 5 GHz n’est pas toujours meilleur, car il est coûteux et gourmand en énergie. Le point d’accès Wi-Fi 6 avec deux radios 5 GHz 4x4:4 a plus de capacité que le point d’accès Wi-Fi 6 avec des radios fixes 5 GHz 8x8:8. Les points d’accès sur des réseaux Wi-Fi 6 qui se chevauchent peuvent être déployés dans de nombreux environnements de réseau d’entreprise pour augmenter la capacité et la couverture. Par exemple, aujourd’hui, dans l’éducation, il y a une croissance exponentielle de la lecture vidéo, des cours en ligne et d’autres nouvelles formes d’apprentissage. Le déploiement de points d’accès Wi-Fi 6 dans les écoles et les organisations peut fournir une bande passante et des performances supérieures par rapport aux anciennes technologies Wi-Fi 5.
Sécurité
La sécurité est l’une des principales préoccupations lors de la conception de réseaux d’entreprise. À mesure que le réseau évolue, les risques de sécurité évoluent également. Heureusement, les points d’accès Wi-Fi 6 améliorent la sécurité en mettant en œuvre la nouvelle norme de sécurité Wi-Fi Protected Access 3 (WPA3) qui permet un meilleur chiffrement et une meilleure authentification tout en offrant plus de valeur que le WPA2. En plus de l’énorme progrès du WPA3, les contrôleurs sans fil Wi-Fi 6 peuvent être configurés pour l’authentification, prenant en charge l’authentification basée sur le Web, 802.1x, l’adresse MAC ou l’authentification locale pour l’authentification du client. La solution pour les réseaux d’entreprise sans fil combine un point d’accès Wi-Fi 6, un contrôleur WLAN et une passerelle pour une sécurité optimale.
Évolutivité améliorée du Wi-Fi
Les points d’accès Wi-Fi 6, quant à eux, sont équipés des derniers processeurs, des dernières mémoires et des derniers logiciels en date pour protéger votre réseau à l’avenir et vous préparer à installer davantage d’appareils clients à l’avenir. En théorie, le point d’accès Wi-Fi 6 est capable de gérer 1 536 utilisateurs finaux simultanément et est très évolutif pour les réseaux de petite ou moyenne taille sur les campus. Pour mieux répondre à la tendance de l’IoT, certains fournisseurs proposent des points d’accès Wi-Fi 6 prenant en charge les radios Bluetooth et Zigbee. D’autre part, même avec des appareils clients plus anciens, les points d’accès Wi-Fi 6 prennent en charge tous les appareils Wi-Fi disponibles. Les points d’accès Wi-Fi 6 permettent la compatibilité avec les appareils Wi-Fi 5 ou les appareils basés sur des normes Wi-Fi antérieures.
Farnell fournit un kit de démarrage sans fil qui offre le moyen le plus simple et le plus rapide de commencer l’évaluation et le développement de vos propres applications IoT Wi-Fi. Le kit de démarrage sans fil est livré avec la carte radio du module Wi-Fi avec support de carte SD et USB, une carte principale avec support pour 2 piles AA et connexion USB, un écran et des connexions à toutes les interfaces périphériques des modules, ainsi qu’une carte d’extension avec des périphériques supplémentaires comme un accéléromètre.
Restez informés
Connaissez les dernières informations et offres exclusives !
Abonnez-vous dès maintenant
Merci pour votre subscription
Bon travail ! Vous faites maintenant partie d’un groupe d’élite qui reçoit les dernières informations sur les produits, technologies et applications directement dans votre boîte de réception.
En savoir plus sur :
Communication des balises Bluetooth BLE pour les appareils IoT en périphérie
Équilibrez le SWaP-C (taille, poids, alimentation et coût) dans votre solution IoT sans fil
Considérations de conception pour l’IoT cellulaire à l’ère de la 5G
Solutions de connectivité sans fil pour l’IoT (livre blanc)