Cartes Raspberry Pi


Tous les modèles de cartes Raspberry Pi disponibles auprès du fabricant et distributeur autorisé officiel.

Conçus à l'origine pour aider les enfants et les adultes à améliorer leurs compétences en programmation et leurs connaissances du numérique, les dispositifs Raspberry Pi sont petits, économiques mais pour des ordinateurs puissants, et ont la taille d'une carte de crédit. Ils sont capables d'exécuter plusieurs langages de code y compris Scratch et Python, et peuvent effectuer pratiquement toutes les fonctions que vous attendez d'un ordinateur de bureau.

Chez Farnell element14, nous proposons une sélection complète de produits Raspberry Pi, y compris le puissant Raspberry Pi 3  B+ et le module de calcul Raspberry Pi, qui peuvent être associés à un large éventail de projets, des outils pédagogiques simples aux défis de conception les plus complexes.

Raspberry Pi 3 modèle A+
RAM : 512 Mo

Le Raspberry Pi 3 modèle A+ est le dernier produit de la gamme Raspberry Pi 3. Tout comme le Raspberry Pi 3 modèle B+, il est doté d'un processeur 64 bits à quatre cœurs fonctionnant à 1,4 GHz, d'une connexion LAN 2,4 GHz/5 GHz sans fil double bande et d'une connexion Bluetooth 4.2/BLE.

La prise en charge LAN sans fil double bande est accompagnée d'une certification de conformité modulaire permettant d'intégrer la carte au produit final avec des exigences significativement réduites par rapport à la conformité LAN sans fil, améliorant à la fois les coûts et les délais de mise sur le marché.

Le Raspberry Pi 3 modèle A+ dispose du même encombrement mécanique que le Raspberry Pi 1.

Caractéristiques
DERNIER MODÈLE
  • Processeur Broadcom : BCM2837B0, système sur puce Cortex 64 bits @ 1,4 GHz
  • 2,4 GHz et 5 GHz IEEE 802.11.b/g/n/ac LAN sans fil, Bluetooth 4.2/BLE
  • RAM : 512 Mo
  • 1 port USB 2.0
  • Extension GPIO 40 broches
  • HDMI, port d'affichage MIPI DSI, port pour appareil photo MIPI CSI, sortie stéréo 4 pôles et port vidéo composite
  • Embase GPIO plus large à 40 broches
Acheter maintenant
Explorer la communauté
Regardez des vidéos, étudiez des brochages ou posez une question
Raspberry Pi 3 - Modèle B+
RAM : 1 Go

Le Raspberry Pi3 Modèle B+ est le dernier produit de la gamme Raspberry Pi3. Il est doté d'un processeur 64 bits à quatre cœurs fonctionnant à 1,4 GHz, d'une double bande 2,4 GHz/5,0 GHz sans fil, d'une connexion Bluetooth 4.2/BLE, d'une capacité Ethernet et PoE plus rapide via une carte d'extension PoE séparée.

La double bande sans fil est accompagnée d'une certification de conformité modulaire permettant d'intégrer la carte au produit final sans avoir besoin d'effectuer des tests de conformité sans fil supplémentaires. Elle améliore ainsi à la fois le coût et le délai de mise sur le marché.

 Fonctionnalités :
DERNIER MODÈLE
Acheter maintenant
Explorez la communauté
Regardez des vidéos, étudiez des
brochages ou posez une question
Raspberry Pi 3 - Modèle B
RAM : 1 Go
Conçue avec le dernier processeur Broadcom 2837 ARMv8 64 bits, la nouvelle génération de Raspberry Pi 3, modèle B, est plus rapide et plus puissante que ses prédécesseurs. Avec une connectivité sans fil et Bluetooth intégrée, c'est la solution idéale pour l'Internet des objets.
Caractéristiques
  • Processeur Broadcom BCM2837 64 bits ARMv8 quatre cœurs 1,2 GHz
  • Carte Wi-Fi BCM43438
  • Carte Bluetooth Low Energy (BLE)
  • RAM : 1 Go
  • 4 ports USB 2
  • Extension GPIO 40 broches
  • Sorties vidéo HDMI et RCA
Acheter maintenant
Explorez la communauté
Regardez des vidéos, étudiez des
brochages ou posez une question
Raspberry Pi 2, modèle B v1.2
RAM : 1 Go
La deuxième génération des modèles Raspberry Pi est équipée de fonctions améliorées qui lui permettent d'exécuter une large gamme de distribution GNU/Linux en plus du Windows 10 IoT Core de Microsoft. Il s'agit d'une solution qui offre une grande flexibilité pour les débutants, idéale pour les projets scolaires et entièrement compatible avec les dispositifs Raspberry Pi 1.

Le Raspberry Pi 2, modèle B v1.2 requiert le dernier système d'exploitation pour une fonctionnalité complète. Téléchargez et installez la dernière version disponible depuis RaspberryPi.org/downloads sur votre carte microSD avant de démarrer.
Caractéristiques
  • Processeur Broadcom BCM2837, quatre cœurs 900 MHz
  • RAM : 1 Go
  • 4 ports USB 2.0
  • Extension GPIO 40 broches
  • Sorties vidéo HDMI et RCA
Raspberry Pi Compute Module 3+
RAM : 1 Go
Le Compute module 3+ est le dernier-né de la gamme de Compute module Raspberry Pi. Il est basé sur la même puce Broadcom BCM2837B0 que le Raspberry Pi 3 modèle B+, un processeur 64 bits à quatre cœurs cadencé à 1,2 GHz. Le nouveau Compute module 3+ est disponible avec trois capacités de mémoire différentes : 8 Go, 16 Go et 32 Go, pour répondre aux besoins de tous types d'applications de conception industrielle embarquées basées sur Raspberry Pi.

Le Compute module 3+ simplifie le processus de conception des ingénieurs lors de l'élaboration d'une solution de système de module (SOM) dans leur produit final. Les ingénieurs n’ont plus à se préoccuper de la complexité de l'interface avec le processeur BCM2837B0 et peuvent se concentrer sur la conception des interfaces de leur propre carte d'E/S et de leurs logiciels d'application. Cette simplicité favorise un développement rapide.
Caractéristiques
DERNIER MODÈLE
  • Broadcom BCM2837B0, SoC Cortex-A53 64 bits à 1,2 GHz
  • SDRAM LPDDR2 1 Go
  • Options de mémoire : 8 Go, 16 Go, 32 Go Flash eMMC
  • Multimédia : H.264, décodage MPEG-4 (1080p30) ; encodage H.264 (1080p30) ; OpenGL ES 1.1, graphismes 2.0
  • Broches d'E/S 35u plaqué or
Raspberry Pi Compute Module 3+ Lite
RAM : 1 Go
Le Compute Module 3+ Lite est identique au Compute module 3+ enchâssé dans une conception SODIMM 200 broches, mis à part que la mémoire Flash eMMC n'est pas montée et que les broches d’interface SD/eMMC sont disponibles afin que les utilisateurs puissent connecter leur propre dispositif SD/eMMC au processeur Broadcom BCM2837B0.

(N.B. : Lors de l'utilisation de la carte d'E/S, une carte SD avec une image appropriée doit être connectée à la carte d'E/S pour que le système fonctionne).
Caractéristiques
DERNIER MODÈLE
  • Broadcom BCM2837B0, SoC Cortex-A53 64 bits à 1,2 GHz
  • SDRAM LPDDR2 1 Go
  • Multimédia : H.264, décodage MPEG-4 (1080p30) ; encodage H.264 (1080p30) ; OpenGL ES 1.1, graphismes 2.0
  • Broches d'E/S 35u plaqué or
Module de calcul Raspberry Pi 3
RAM : 1 Go
Le module de calcul 3, enchâssé dans une conception SODIMM 200 broches, simplifie le processus de conception pour les ingénieurs lors de l'élaboration d'une solution de système de module (SOM) dans leur produit final. Les ingénieurs n’ont plus besoin de se préoccuper de la complexité de l'interface avec le processeur BCM2837 et peuvent se concentrer sur la conception des interfaces de leur propre carte d'E/S et de leurs logiciels d'application. Cette simplicité favorise un développement rapide.
Caractéristiques
DERNIER MODÈLE
  • Processeur Broadcom BCM2837
  • RAM LPDDR2 : 1 Go
  • 4Go de mémoire Flash eMMC
  • Broches d'E/S 35u plaqué or
  • 35u hard gold plated IO Pins

Intéressé par ce produit ?

Consultez également nos kits de développement de module de calcu

En savoir plus
Raspberry Pi 3 - Module de calcul allégé
RAM : 1 Go
Le module de calcul 3 Lite est identique au module de calcul 3 enchâssé dans une conception SODIMM 200 broches, mis à part que la mémoire Flash eMMC n'est pas montée et que les broches d’interface SD/ieMMC sont disponibles afin que les utilisateurs puissent connecter leur propre dispositif SD/eMMC

(N.B. : Lors de l'utilisation de la carte d'E/S, une carte SD avec une image appropriée doit être connectée à la carte d'E/S pour que le système fonctionne)
Caractéristiques
DERNIER MODÈLE
  • Broadcom BCM2837 processor
  • 35u hard gold plated IO Pins
Module de calcul Raspberry Pi
RAM : 512 Mo
Destiné aux applications industrielles, ce module de calcul comporte les éléments essentiels du Raspberry Pi standard, dans un format compact plus souple (de la taille d'un SO-DIMM, carte au format 6 x 3,5 cm) ainsi qu'une mémoire Flash eMMC de 4 Go le rendant idéal pour la conception et l'intégration.
Caractéristiques
  • Processeur Broadcom BCM2835 700 MHz
  • RAM : 512 Mo
  • Mémoire Flash eMMC 4 Go
  • À la taille d'une carte SO-DIMM, 6 x 3,5 cm

Intéressé par ce produit ?

Consultez également nos kits de développement de module de calcul

En savoir plus
Raspberry Pi 1, modèle A+
RAM : 512 Mo
Raspberry Pi A+ est un modèle à un prix abordable, adapté aux projets embarqués et à faible consommation qui ne nécessitent pas de ports Ethernet ni plusieurs ports USB. Ce modèle est doté d'une embase de 40 broches GPIO, de fonctionnalités audio améliorées et d'une conception compacte et soignée.
Caractéristiques
  • Processeur Broadcom BCM2835 700 MHz
  • RAM : 512 Mo
  • 1 port USB 2.0
  • Extension GPIO 40 broches
  • Sorties vidéo HDMI et RCA
Raspberry Pi 1, modèle B+
RAM : 512 Mo
La dernière itération de la série originale Raspberry Pi est le modèle B+ qui est doté de quatre ports USB 2.0 et d'une faible consommation énergétique, d'une version micro SD push-push fluide, et de quatre orifices de fixation bien placés pour une expérience intuitive qui permet d'optimiser l'espace disponible sur la carte.
Caractéristiques
  • Processeur Broadcom BCM2835 700 MHz
  • RAM : 512 Mo
  • 4 ports USB 2.0
  • Extension GPIO 40 broches
  • Sorties vidéo HDMI et RCA
Raspberry Pi 1, modèle B
RAM : 512 Mo
Itération à spécification élevée du modèle originale Raspberry Pi 1, le modèle B offre une RAM de 512 Mo, deux ports USB et un port Ethernet 100 Mo, le tout avec une conception compacte permettant d'optimiser l'espace. Ce modèle convient à une large gamme d'applications et est destiné à tous les niveaux, des utilisateurs débutants aux confirmés.
Caractéristiques
  • Processeur Broadcom BCM2835 700 MHz
  • RAM : 512 Mo
  • 2 ports USB 2.0
  • 26 broches GPIO
  • Sorties vidéo HDMI et RCA

En exclusivité service de personnalisation de Raspberry Pi

Personnalisez les modèles de la carte Raspberry Pi disponible à la production de masse
DE VOTRE CHOIX avec un accès unique à des services de conception et de fabrication.

Personnaliser mon Pi

Projets et idées Raspberry Pi

Station météorologique Raspberry Pi

Ce kit amusant à monter en seulement 20 minutes exploite le potentiel de l'IoT en se basant sur le nouveau Raspberry Pi 3. Il intègre la connectivité Wi-Fi, Sense HAT et la plate-forme cloud Initial State.

En savoir plus >

PIK3A : une table de jeux rétro IKEA avec le Raspberry Pi 3

Suivez ce guide étape par étape pour fabriquer une table de jeux classique à petit prix en utilisant le Raspberry Pi 3.

En savoir plus >

NoIR V2 : interphone bébé avec flux vidéo

Capturez des photos et des vidéos par faible luminosité avec cette caméra à objectif Sony 8 MP de Raspberry Pi.

En savoir plus >

Découvrez l'appareil photo Raspberry Pi et Pi Noir

Raspberry Pi permet de faire beaucoup de choses formidables, mais l'une des plus accessibles et des plus utiles est incroyablement simple : prendre une photo. Il nous semble normal que notre téléphone soit doté d'un appareil photo...

En savoir plus >

Les projets de conception de Ben Heck avec Raspberry Pi

Regardez les vidéos de Ben Heck autour du Raspberry Pi pour apprendre et vous divertir.

Regarder la vidéo >

Table basse à LED piratée pour votre salon

Construisez une table basse dotée de LED RVB et programmée avec Python.

En savoir plus >