Internet des objets

Un réseau de dispositifs connectés, The Things

L'Internet des objets (IoT) est un terme inventé pour décrire le réseau croissant de dispositifs qui se connectent à Internet pour collecter, traiter et échanger des données, offrant ainsi commodité, confort et efficacité à l'utilisateur final. Il suscite un vif intérêt, car il modifie considérablement la façon dont nous interagissons avec les dispositifs physiques qui nous entourent dans divers secteurs, tels que la fabrication, les maisons connectées, les transports, la médecine et l'agriculture. L'IoT stimule l'innovation dans presque tous les domaines de notre vie quotidienne.

Qu'est-ce que l'IoT ? Un réseau de dispositifs connectés !

L'Internet des objets (IoT) est le réseau de dispositifs physiques, de véhicules, de bâtiments et de différents éléments intégrés à l'électronique, aux logiciels, aux capteurs et aux actionneurs, ainsi que la connectivité leur permettant de recueillir et d'échanger des données. Ce réseau permet une plus grande intégration directe du monde physique dans les systèmes informatiques, ce qui entraîne une augmentation de l'efficacité, de la précision et de l'avantage financier. L'IoT devrait améliorer l'intelligence des villes, promouvoir l'interaction entre les humains et l'environnement, et optimiser la fiabilité, la résilience et l'efficacité, tout en réduisant les coûts et la consommation de ressources. L'automatisation domestique joue un rôle majeur, mais l'IoT offre également des possibilités dans diverses industries, notamment la fabrication, l'automatisation du bâtiment, l'automobile, les transports, la santé, l'agriculture et plus encore. Avec l'aide de notre réseau mondial d'éminents fournisseurs et prestataires de services, nous offrons à nos clients un extraordinaire écosystème permettant de mettre en œuvre sans effort des solutions IoT qui accélèrent la commercialisation. Vous trouverez ici des ressources techniques intéressantes explorant les possibilités des applications IoT : sujets d'actualité, histoires et études de cas, ou encore des livres blancs, des notes d'applications, et une large gamme de produits compatibles qui vous aideront à lancer votre application IoT.

Parcourir les technologies

Dispositifs périphériques : capteurs et actionneurs

Collecte, Dispositifs périphériques (capteurs et actionneurs)

Il s'agit du dispositif de premier plan de tout système IoT. Il sert principalement d'unité de détection pour collecter des informations sur l'environnement physique ou d'actionneur pour contrôler le monde extérieur à partir d'une sortie. Dans certains cas, les dispositifs périphériques jouent un double rôle, agissant à la fois comme dispositif d'actionnement et de détection pour la collecte et le contrôle de l'environnement physique. Les applications IoT étendues nécessitent un plus large éventail de dispositifs périphériques pour former un réseau. Dans de tels cas, chaque dispositif périphérique (nœud) doit être doté d'un identifiant unique qui permettra de le reconnaître individuellement et de communiquer efficacement avec lui.

Exemples types de dispositifs périphériques (nœuds) :
  • Capteurs : température, humidité, pression, gaz, lumière, son, RFID, NFC, ultrasons, débitmètre, fluide, caméras, etc.
  • Actionneurs : commutateurs, relais, PLC, moteurs, lumière, son, etc.
Connectivité

Connectivité, Sans fil

La connectivité est l'élément crucial d'un système IoT qui, selon les exigences de l'application, peut être filaire ou sans fil. Le principal rôle de la connectivité est de se connecter en toute sécurité et de transférer vers les passerelles (ou le hub) les informations recueillies par les dispositifs périphériques, et vice-versa. Dans la mesure où les informations doivent être transférées dans les deux sens, il est important d'avoir une connectivité en duplex. La couverture réseau différera selon la zone d'application : PAN, LAN, WAN, MAN, etc.

Types de connectivité :
  • Sans fil : Wi-Fi, Bluetooth (BLE), ZigBee, Z-Wave, RFID, LoRaWAN, SigFox, cellulaires, etc.
Passerelle

Contrôle, Passerelles

Cœur de toute application IoT, la passerelle se trouve au centre du cloud et du réseau complet de dispositifs périphériques, fournissant des données locales à l'application IoT. Le rôle de la passerelle est de recueillir des informations auprès de l'ensemble du réseau de dispositifs périphériques, de traiter les informations, puis de les transmettre au centre de données ou au cloud (application logicielle spécifique). Elle renvoie également les informations reçues de l'application cloud aux différents dispositifs périphériques (actionneurs). Le gros du travail est effectué par le logiciel exécuté côté cloud, tandis que les passerelles se chargent des tâches mineures de traitement et de contrôle des données dans l'infrastructure locale.

En général, une passerelle se compose d'une plate-forme hybride ou d'un ordinateur monocarte basé sur un ou plusieurs MCU/MPU haute performance. Elle relie l'infrastructure locale (en proposant différentes options de connectivité pour divers types de dispositifs périphériques) au centre de données ou au cloud via Internet par le biais d'un routeur Wi-Fi ou Ethernet

Les passerelles ne sont pas des dispositifs périphériques rapidement accessibles, car elles sont habituellement conçues ou personnalisées pour des applications IoT spécifiques.

Cloud (Centre de données)

Cloud, Centre de données

Qu'est-ce que le cloud ? Un cloud est une combinaison de services intergiciels et logiciels proposés pour effectuer des tâches complexes de calcul, de traitement et d'analyse, et pour offrir une capacité de stockage, une mise en réseau de bases de données et plus encore via Internet. Toutes les données recueillies par l'ensemble des passerelles d'une infrastructure IoT doivent être collectées, traitées, analysées et stockées de façon sécurisée, puis être facilement accessibles en tout lieu. Les services cloud sont utilisés pour remplir ces conditions et soulager l'infrastructure locale de toutes les tâches les plus difficiles.

Types de services cloud :
  • Infrastructure en tant que service (IaaS)
  • Plate-forme en tant que service (PaaS)
  • Logiciel en tant que service (SaaS)

Vidéos

How It Works: Internet of Things

Intel IoT - What Does The Internet of Things Mean?

The Internet of Things: Architecture and Protocols

Produits phares

Configurable Rapid Prototyping Platform for IoT

Acheter dès maintenant

Samsung ARTIK Internet of Things (IoT) Platform

Acheter dès maintenant

KEIL MDK-ARM Software Development Tools

Acheter dès maintenant

nanoPower, Tiny Supervisor

Acheter dès maintenant

LoRaWAN - get started quickly and easily with The Things Network

Acheter dès maintenant

MicroPressure Board Mount Pressure Sensors

Acheter dès maintenant

Keysight ready-to-teach IoT applied courseware

Acheter dès maintenant

PicoScope 5000 Series Flexible Resolution Oscilloscopes.

Acheter dès maintenant

Accédez plus rapidement au marché

Accédez plus rapidement au marché

Avez-vous besoin de services de conception ou de fabrication ?

Nos services en interne sont là pour accélérer votre innovation, de la conception à la production.